This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:BQ24196

Guru**** 2502615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955344/bq24296-bq24196

器件型号:BQ24296

充电期间、LED (连接到 STAT 引脚)开始以1Hz 的频率闪烁、这表明存在充电问题。
断开并重新连接充电器后、LED 指示灯闪烁更快。

这与电池断开连接、充电器尝试为电池充电、然后意识到电池不存在并再次尝试这一事实是否相关(正如我在论坛中所看到的)。 因此 STAT 引脚上会快速闪烁?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 常见问题解答1对您的问题有帮助。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但最后我们研究了这个问题、发现通过 PC 而不是主电源的 USB 充电器进行充电时会发生快速闪烁。 因此、为充电器提供的电流更受限制。 如果充电器无法获得足够的电流输入、可以安全使用吗?

    提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    限 流时、充电器仍然工作。 有关详细信息、请参阅9.3.2.2 d/s 上的动态电源管理。

    谢谢、

    宁。