This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:效率评估

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954472/tps63802-efficiency-evaluation

器件型号:TPS63802

您好!

我们正在为 下一个电池供电项目评估 TPS63802。 由于效率在这里很关键、您是否有可能会在低于输入和输出电压的情况下获得 Iout=1.6A 的效率数据?

输出电压[V]

输入电压[V]

2.8.

3.

3.3.

3.5.

3.6.

4.20.

 

 

 

 

 

3.75

 

 

 

 

 

3.65

 

 

 

 

 

3.30.

 

 

 

 

 

3.00

 

 

 

 

 

2.50

 

 

 

 

 

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise:

    是的、我们可以支持它。 我们将根据 EVM 设置进行测试、并让您知道这两天的时间。

    欢迎您通过电子邮件联系我们、了解更多详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise:

    由于我们还有另一种联系方式、请允许我关闭此帖子。 谢谢!