This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:数据表规格问题

Guru**** 2529950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953980/tlv61046a-datasheet-spec-issue

器件型号:TLV61046A

您好、TI 专家、

我们应该如何像下图所示理解数据表中的20mA 峰值电流?

B R、

Jayce L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayce:

    这与软启动和短路保护功能相关。 您可以在数据表中查看详细信息。  

    如果 Vout 高于5-6V、电流限制通常会恢复正常值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    电流应大于140mA、而不是20mA。

    为什么该规格与短路保护相关? 2.4V 输入和3.3V 输出均处于建议的工作电压范围内。

    仅图9显示了电流限制与输入电压之间的关系、无法从该图中得出结论。

    B R、

    Jayce L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaycy:

    140mA 是典型值、20mA 是最小值。  

    Vout 足够高后、电流限制会增加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    嗯、如果内部电源开关的最小电流限制值可低至20mA。 为什么建议的输出电压低至3.3V、而不是对应于足以提供足够高电流限制的值。

    为什么数据表中没有这样的图表来指示低电压输出情况的使用?

    在实际应用中、该器件似乎根本不适合3.3V 输出。

    B R、

    Jayce L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayce:

    它可以支持 Vout=3.3V、但电流限制低于高输出电压。 该器件的典型用法是在轻负载条件下启动。  

    我是否可以知道输入电压、输出电压和负载条件是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayce:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!