This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:关于充电状态指示器(STAT)

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955276/bq25898d-about-charging-status-indicator-stat

器件型号:BQ25898D

您好!

我对充电状态指示灯(STAT)有疑问。

当充电状态如下时、STAT 指示灯以1Hz 的频率闪烁。
当输入故障(VBAT = 3.7V <VBUS = 3.79V <VVBUSMIN (typical 3.8V))?)时、STAT 指示灯如何输出

表8摘录。 STAT 引脚状态
输出以1Hz 的频率闪烁时的充电状态
充电暂停(输入过压、TS 故障、计时器故障、输入或系统过压)
升压模式挂起(由于 TS 故障)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们会检查并返回。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VBAT = 3.7V <VBUS = 3.79V <VVBUSMIN (typical 3.8V)), STAT pin stays high. 时

    谢谢、

    宁。