This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25150:BQ25150和 BQ25155差异

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907108/faq-bq25150-bq25150-and-bq25155-differences

器件型号:BQ25150
主题中讨论的其他器件: BQ25155
功能 BQ25150 BQ25155
PMID 调节 不支持。 VIN 直通至 PMID PMID 经过调节、可通过 I2C 进行编程。 默认电压为4.5V
VINDPM 默认启用电压为4.6V 默认禁用
Imax 支持 不支持(将 BOM 减少1个电阻器)
默认输入电流限制 100mA 500mA
最小 PMID 电容 1uF 10uF 用于 PMID 调节
/MR 的运输模式唤醒计时器 2s (唤醒计时器2) 125ms (唤醒计时器1)