This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:LDO3p3

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906976/tps650864-ldo3p3

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS544C25

你(们)好

我参考数据表的 TPS608640电源图示例。

在此示例中、TPS544C25用于 VCCINT、PGOOD 连接到 CTL4。

我们应该在哪里上拉 TPS544C25的 PGOOD?

CTLx 的 VIH 为0.85V (最小值)、因此无法将 PGOOD 连接到 TPS544C25的输出。

我可以使用 LDO3P3还是有建议?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LDO3P3是一个很好的选择、但要注意、布线不会将其靠近任何噪声源(开关节点、电源输入等)、因为此网络上拾取的任何噪声都将通过 PMIC 模拟电路传播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    感谢你的答复。

    我将负责 LDO3p3的布线。

    贝斯特雷加兹