Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2400, PCA9515A
主题中讨论的其他器件: EV2400、 PCA9515A
您好、先生、
我的客户最近遇到问题。 他们尝试通过 SMBus 通过 Apollo lake SOC 与监测计 IC BQ40Z50进行通信。
他们发现它接收到读取命令并进行响应、但灌电流能力似乎不足以将 SDA 上的电压下拉至低于0.4V。
这导致 SOC 无法发送其他命令。
SOC 中的内部上拉电阻器约为20kohm。
您愿意给我们一些指导吗?
谢谢
Edward