This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:如何禁用 BQ25600 throgh I2C?

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904075/bq25600-how-to-disable-bq25600-throgh-i2c

器件型号:BQ25600

大家好、

作为主题,请询问 如何禁用 BQ25600 throgh I2C?

我想让器件 PWM 停止开关(不充电或放电、没有 VSYS OUT、也没有 PMID OUT)、

根据我的 d/s 检查结果,我们可以将 REG00的第7位设置为让器件进入 HIZ 模式,但是没有详细说明器件在 HIZ 模式下的运行情况,HIZ 模式是什么? 它是否可以满足我的上述要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参阅8.3.3.1 d/s 上电 REGN 调节、HIZ 指的是高阻抗模式。 当器 件处于 HIZ 状态、REGN LDO 关闭时、器件从 VBUS 消耗的电流小于 IVBUS_HIZ、如果存在电池、电池会为系统供电。 并且充电器不会切换。

     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我让客户尝试使用运行 HIZ 模式禁用充电器(不切换)、  

    我想快速检查一下,当我设置 REG00的位7=1时,BQ25600将处于高阻态模式,  

    即使 CE 引脚处于高电平,充电也会停止,这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。

    谢谢、

    宁。