This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019:输入电流失真

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907050/ucc28019-input-current-distorted

器件型号:UCC28019

大家好、

  我的客户将 UCC28019用于 PFC、输入230VAC、输出为390V、满负载为1KW。 当输出功率为~300W 时、输入电流波形 失真。

  与 PMP2552类似。 可以更改哪些参数来改善输入电流波形? 满负载似乎要好得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    PM2552针对1kW 的满负载进行了优化、如果您以较低的功耗运行、电桥直流侧的电压永远不会在交流输入电压过零附近完全降为零。 在300W 时、电容 C3具有残余电压、该电压可防止整流二极管在过零时提供电流。 这就是您在示波器波形中看到的情况。
    您可以减小 C3的值并增大 EMI 滤波器电容 C1、C2的值、这应该会改善电流形状。

    即使使用上面的波形、功率因数也可能非常好、您确实需要测量功率因数和谐波失真、以了解是否满足您的设计要求。 您是否有这些参数的规格?

    此致

    John