This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:bqStudio

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955048/bq34z100evm-bqstudio

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34Z100EV2400

尊敬的 TI 技术支持:  

我想知道如何使用 bqStudio 和 EV2400来复位 BQ34Z100芯片。 成功识别电池化学成分后、我会感到困惑、因为参数(SOC、剩余电量...) 仍然与电池规格和我的直观观察结果不匹配。 请告诉我:  

1、如何将 BQ34Z100重置为默认出厂设置?

#2、如果从 bqstudio 中读取的参数仍然不正确、在执行 CHEMID 处理后、接下来该怎么办?

谢谢、

熊道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuong Dao:

    在 BQStudio 中、转到"Data Memory"、然后单击"Import"旁边的箭头。 选择导入默认值、然后执行全部写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:  

    非常感谢您的支持。  

    实际上、我确实按照了您的指示、但有一些错误:"未写入参数。 类名称电量监测、子类名称状态、参数名称... 状态已写入数据存储器。 此参数的回读验证失败。" 请提供建议。  

    Bests、  

    熊道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuong Dao:

    运行导入默认值和 Write_All 后、能否运行全部读取并让我知道值是否与默认值不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:  

    作为您的指示运行后、我会看到一些红色高亮度、如"串联电池节数"所示、我根据电池组电池节数进行了更改、但 ATER 导入默认值和 WRITE_ALL、参数不会更改。  

    Bests、  

    熊道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在 gg.csv 文件之前和之后转储文件、以便我们确定正在进行的操作。 你可以提供这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:  

    我想在 bqStudio 上向您发送 gg.csv 文件。  

    我的电池信息:  

    -锂离子、

    -1500mAh

    -5节电池、18Ve2e.ti.com/.../bq34z100_2D00_G1.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将终止电压更改为4000mV 并尝试使用 bqStudio 编程到 EVM 中?