This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:BQ27441:SOC 值错误

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ27Z561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903314/bq27411-g1-bq27441-wrong-values-of-soc

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEMBQ27Z561

你好

如果电池处于放电状态,则读取百分比值(SOC)不准确。 因此、为了读取正确的百分比值、我们每次都必须进行复位。 下图显示了显示此问题的测试结果。

对于图片、每4秒读取一次这些值。 为了使电池快速放电,我们增加了220欧姆。  

数据日志已附加。  e2e.ti.com/.../Discharge-G1_2D00_A.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakhal、

    您是否曾使用 GPCHEM 工具(http://www.ti.com/tool/GPCCHEM)检查预编程的化学 ID 是否与您的电池单元匹配?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的反馈、

    我没有 TI bqStudio 或 TI EVM 软件来生成配置文件。

    我们使用的是 BQ27441 G1-A、 Chem ID = 0x0128。 和1000 mAh 锂聚合物电池( 随附数据表)。 您认为我们使用的是好的化学 ID 吗?

    感谢 youe2e.ti.com/.../DataSheet_2D00_LP402764_2D00_1000ZHL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakhal、您好!

    最好的方法是使用 GPCCHEM 来找到理想匹配项。 您能否使用 TI EVM 和 bqStudio 运行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我进行了测试、结果如下、您建议使用哪种电量监测计?

    我们能否继续使用 BQ27441 G1-A? 如果是、我们如何解决断开和连接电池的问题?

    e2e.ti.com/.../2210.GPC_5F00_report.txte2e.ti.com/.../4111.MiscInfo.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakhal、您好!

    您能看一下 bq27z561吗?

    解决问题的最佳方法是使用基于闪存的监测计。 POR 后不会清除它的内容。 此外、它还将更灵活地进行基于闪存的化学编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复

    在哪里可以找到有关"基于闪存的监测计"的更多信息?

    我可以使用 BQ27441 G1-A 执行此操作、还是必须使用 BQ27z561执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已更改了我的问题的措辞,增加了一些可能有用的内容。
    感谢您的反馈、期待收到您的反馈。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在新主题中查看我们的答案。 我将关闭此主题。

    Andy