This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:外部电压保护电路设计参考

Guru**** 2537770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955577/lm5021-external-voltage-protection-circuit-design-consult

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件: UCC28742

大家好、

您对基于 LM5021的外部输入欠压保护和输出过压保护电路有什么想法或参考设计吗?

非常感谢。

戴斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的主题帖已分配。 您很快就会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pye、

    感谢你的帮助。 期待收到响应。

    B&R

    斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5021是一款使用光耦合器反馈的固定频率 PWM 控制器。  此器件没有输入欠压保护或输出过压保护。   我不认为他们是一份有关如何离散执行此操作的应用手册。

    但是、我们有 UCC28742 DCM 反激式控制器、该控制器内置了输入欠压保护和输出过压保护功能。  它使用辅助绕组通过 NP/Na 和 NA/NS 变压器匝数比检测输入电压和输出电压。

    以下链接将带您进入 UCC28742的产品主页、您可以在其中找到技术文档、设计和开发工具。

    此致、