This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691EVM-752:TPS92691的可闻噪声

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691EVM-752
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905940/tps92691evm-752-audible-noise-from-tps92691

器件型号:TPS92691EVM-752

我已 设置 TPS92691EVM-752评估套件、可运行16个 LED 灯串。  电路板产生了非常明显的可闻频率、我想知道我可以做些什么来显著降低此噪声。

设置:
-连接到 J2上 POS 和 NEG 的工作台电源的12V 输入电压
- LED 灯串连接到 J3上的 LED+和 LED-
- J4跳线位置移至外部 IADJ 的引脚1和2
-距工作台电源0.45V、为 IADJ TP4输入提供200mA 驱动电流(电源的负极端子连接到 J2上的 NEG)
- PWM 连接到函数发生器 (电源的负极端子连接到 J2上的 NEG)

函数发生器 PWM:
-200赫兹方波
-100us 脉冲宽度
- 3.3V 振幅

LED:
- 200mA 时为 V_f 2.3V

范围跟踪:
通道1黄色- PWM 输入- TP8
通道2浅蓝色- J3上 LED+的电压
通道3紫色- IMON - TP2
通道4蓝色- LED 灯串上的电流钳位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人很快就会回答这个问题。

    谢谢

    Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您的 PWM 以200Hz 的频率运行、这是可闻范围。  您听到的可闻噪声很可能来自电感器。  您可以使用模制电感器或不同类型的电感器来减少这种情况。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tuan -感谢您提供的信息。

    当我将 PWM 频率更改为10Hz (保持脉宽不变)时、我仍然会听到来自电路板的咔嗒声(每次 LED 亮起时)。  我相信声音来自电感器。  我还尝试通过更改 R18的值来更改稳压器的开关频率。  在较高的开关频率下、噪声会降低。

    我还应该考虑其他哪种类型的电感器?

    您对电感器有什么建议要尝试吗?

    对于我的终端应用、我将使用电压波动约为5-18V 的12V 电池运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    正如我之前提到的、您应该使用一些旨在降低可闻噪声的模制电感器或电感器。  当在可闻范围内进行 PWM 操作时、这种情况在磁性方面很常见。  大多数汽车应用都有模块的屏蔽甚至灌封、因此有助于降低 PWM 噪声、也可以更改 PWM 调光频率。

    谢谢 Tuan