This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR33640:防止高电流负载的内置电路保护。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956076/webench-tools-lmr33640-built-in-circuit-protections-preventing-high-current-load

器件型号:LMR33640

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我最近使用"WEBENCH 设计工具"设计了开关电源。

VIN = 7 - 9V、  Vout = 1、5V、  Iout = 4A

该电源的唯一用途是使用远程控制输入在设定的时间内为电热塞(极低阻抗:~0.4 Ω)供电。

电热塞应灌入大约3、5A。

一旦我启用负载(使用 SPST 继电器)、电源电压就会降至大约0.2V。

我非常确信 IC 会将负载解释为短路、并实现短路保护。

是否有安全的方法可以绕过这些保护?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,圭伊莱奥,

    只需确认电源在没有负载的情况下调节正常。

    仅当连接电热塞负载时、电源出现问题。  

    您如何测试电路板? 您是否使用了不受电流限制的稳定输入电源?

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    在最小负载下、IC 调节正常。

    我的输入电源来自10VA 变压器115/230V 交流(VPP10-1000)。

    我现在感觉有点不好、但我认为您可能已经指出了真正的问题:我可能需要在一开始就超过10VA。

    我尝试使用更大/稳定的直流电源为我的电路加电、看起来电源在上升。

    我将详细介绍输入电源。

    谢谢、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    输入电源听起来就像瓶颈一样。 请确保当浪涌电流存在一点时、电源能够在启动期间为您的应用正确提供所需的电流。  

    我现在要关闭这个线程。  如果您对此器件有任何器件级问题、请通过回复此主题让我知道、并将重新打开以供进一步讨论。

    此致、

    Jimmy