请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 您好!
在我的应用中、我们需要将输入电压从11V 升压到80V、额定输出电流为0.3A。我们需要在短时间内(例如、为负载提供50ms)高功率(100W)。
因此、我们计划使用一个20mF 电容器作为输出电容。
LM5122的输出电容器是否有任何限制?
对于软启动时间、我的粗略计算为8s。 LM5122是否支持如此长的软启动时间? 在 webench 设计工具中、允许的最长软时间设置为10ms。 实际情况是否有任何限制?
此致、
波