This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:关于以<0.5C 的速率为镍氢电池充电、并且仅使用安全计时器终止

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906958/bq24105-q1-about-charge-nimh-at-0-5c-rate-and-terminate-with-only-a-safety-timer

器件型号:BQ24105-Q1
Thread 中讨论的其他器件:BQ2000

您好、TI 团队

我的客户有疑问。

>通常允许以低于0.5°C 的速率为镍氢电池充电,并且仅使用安全计时器终止。

关于上述答案。

请告诉我"以低于0.5C 的速率为镍氢电池充电"的原因。

"仅使用安全计时器终止"是否意味着以下内容?

这意味着充电由下图中红色箭头的流程终止、这意味着充电不是由 ITERM 检测确定的。

如果1正确、如果安全定时器终止、则流故障状态为故障状态、但这不是问题、因为它可以按设计的时间充电。

如果在设置安全计时器之前 VOREG>= VBAT、则通过 ITERM 检测终止充电。

 VOREG 应根据要使用的电池的特性进行设置、以便 VOREG>= VBAT 不会先于安全计时器。

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    镍氢电池制造商建议使用 dV/dt 或 dT/dt 终止、其中 V 是电池电压、T 是快速充电(通常大于0.5C)镍氢电池时的电池温度。  dV/dt 或 dT/dt 终端很困难。  BQ2000系列是不带主机软件和 ADC 即可实现 TI 的唯一 TI 充电器。  对于0.5C 或更低的充电、通常可以接受(请咨询镍氢电池制造商)减慢充电速度并仅使用安全计时器终止充电。  上面关于使用安全定时器时不考虑终止的 ITERM 和 VOREG 的语句是正确的。  BQ24105-Q1是一款具有外部电容器的汽车开关充电器、用于设置安全计时器。

    此致、

    Jeff