This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于电池移除测试

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955279/bq25703a-about-battery-removal-test

器件型号:BQ25703A

您好!

客户正在测试在电池充电时取出电池。
让我问两个问题。

1。
此器件是否会自动检测充电时是否移除电池?
请 告诉我在充电过程中取出电池后的预期运行情况。

2.
移除电池后、客户尝试通过软控制更改"CHRG_INHIBIT "设置。
取出电池后、此充电停止过程是否正确?
您能告诉我拆卸电池时推荐的软控制方法吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    1.  没有自动电池缺失检测。 您将需要外部逻辑将 CELL_BATPRESZ 拉至低电平以指示电池移除。 VSYS 将调节为 VSYS_MIN
    2. 您可以使用 CHRG_INHIBIT 功能禁用充电。  当该位设置回0时、电池充电将从 MaxChargeVoltage 寄存器和 ChargeCurrent 寄存器中的有效值开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kedar - San、

    感谢您的盛情款待。
    〉您将需要外部逻辑将 CELL_BATPRESZ 拉至低电平以指示电池移除。  

    客户当前正在将 CELL_BATPRESZ 连接到 VDDA。
    (VDD 分压电阻为33k 和100k。)

     是否可以在不将 B 设置为低电平的情况下仅控制 HRG_INHIBIT 位?
    您能告诉我在取出电池时未将 B 设置为低电平的风险和问题吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

      通过外部逻辑、您将需要一个能够将 BATPRESZ 拉低的 FET。 如果没有、您可以设置充电电流= 0A、而不是设置 CHRG_INHIB。 VSYS 仍将在 VSYSMIN 上进行调节。