This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2856-Q1:开环推挽

Guru**** 2424610 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2856, UCC2808A-2Q1, UCC2808A-1Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956087/uc2856-q1-push-pull-in-open-loop

器件型号:UC2856-Q1
主题中讨论的其他器件:UC2856UCC2808A-2Q1UCC2808A-1Q1

您好!

我的一位客户将设计具有以下规格的推挽式:

  • Pout=2W
  • Vout=25V
  • Vin=16V +/-3%(=Vcc 驱动器推挽)
  • 其他:支持开环电压  

我发现可以选择 UC2856、但我不知道它是否支持开环。

此外、您是否可以选择推荐、请随意选择。

谢谢

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    试用 UCC2808A-1Q1或 UCC2808A-2Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议部件不支持16V,我们是否有为这些设备创建辅助电源的典型应用?

    此致

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表第2页显示了 UCC2808 VDD UVLO 开/关、完全支持16V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以添加一个简单的 LDO、将16V 转换为15V 以下。