This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:bq34110自放电率

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956121/bq34110-bq34110-self-discharge-rate

器件型号:BQ34110

在 TRM 中、表2-9用于显示已编程速率的自放电。 该表仅显示0~60摄氏度的温度。

当温度低于0°C 且温度高于70°C 时、速率如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未指定这些参数。

    此致、