This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:TPS53318受到保护。如何处理?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956113/tps53318-tps53318-is-protected-how-to-deal

器件型号:TPS53318

Vin=19V Vout=4.3V、Iout=6A、

我们使用 TPS53318替换电池、但由于系统原因、我们无法避免短期充电、而此充电电流导致 TPS53118进入保护状态、而没有电压输出。 测得的 USB 端子电压为5.13V 和0.2A 输入电流。 在这种情况下、如何避免进入保护状态并保持输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53318具有 OVP 功能、可在输出电压(FB 引脚)比稳压电压高~+20%时锁存器件。  

    通常、当共轨有多个源但6A 电流很高时、会在电源线中使用二极管。  

    TPS53318输出电压是否可提升至4.5-5V 以避免触发 OVP?