This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60240:降压操作

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955144/tps60240-step-down-operation

器件型号:TPS60240

大家好。

TPS60240具有降压/升压转换器、但降压期间的运行情况与线性稳压器相同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user648367、

    不完全是。 该器件不会停止开关、但其效率与线性稳压器的效率相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    与线性稳压器一样、是否可以从结构中证明来自 Vout 引脚的输出电流不超过 Vin 引脚的输入电流?

    此致、

    用户648367

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user648367、

    您是说、当 VIN 高于 VOUT 时、对吧? 我需要与设计人员核实。

    如果 VIN 小于 VOUT、则输入电流大于输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    是的、我是说当 VIN 高于 VOUT 时。 (降压操作)

    此致、

    用户648367

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6483867、

    我将在接下来的几天、即下周的最晚开始、向您回复输入电流、输入电压高于输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6483867、

    该器件作为倍压器永久运行、然后耗散不需要的功率、因此在所有情况下、输入电流都是输出电流的两倍多一点。