This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:每个通道的 Tj、TRIP 所需的值=跳闸结温

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906899/tlc59116-required-value-for-tj-trip-trip-junction-temperature-for-each-channel

器件型号:TLC59116

您好!

对于 TLC59116、全局关断阈值温度约为170°C 每个通道的 Tj、TRIP =跳闸结温值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kajal、

    所有热性能信息均包含在数据表第7.4节中。 您可以通过将输出电流、输出电压和 结至环境热阻相乘来计算通道温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hardy Wu

    感谢您的早期响应。

    我们如何设置每个通道阈值温度? 是否需要进行任何寄存器设置、如果是、那么寄存器是什么?

    此致

    Kajal Shinde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kajal、

    该阈值适用于整个 IC 内部 温度。 没有针对每个通道的设置。 如果您担心通道上的温度、可以在 LED 和输出引脚之间串联电阻器、以耗散多余的功率并减少驱动器上的热条件。