This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:VFB 精度

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956016/lm61460-vfb-accuracy

器件型号:LM61460

大家好、

在25°C 时、VFB 精度在 d/s 中指定为+/-1% 您能否分享 TJ=-40至+150摄氏度时的最小/最大值?  

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    要在此处回答您的问题、VFB 精度适用于整个温度范围(-40°C 至150°C)、而不仅仅是25°C。

    我目前正在编辑和触摸数据表、并反映此更改。 这将需要一段时间的系统时间、因此我希望在12月底到1月初获得它。  

    此致、

    Jimmy