This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:使用 EN 引脚延迟启动

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905808/tps62740-delay-start-up-using-en-pin

器件型号:TPS62740

大家好、

由于 TPS62740的超低功耗及其出色的性能和特性、我选择将其用于我的应用。 我想通过添加启动延迟来利用 EN 引脚。 在搜索时、我发现这份很棒的技术指南非常有用。

http://www.ti.com/lit/an/slvaea3/slvaea3.pdf?&ts=1589560061579

我不需要之前的延迟、因此我可以使用松散的 EN 引脚。 在本例中、我只需要大约1s 的延迟。 这需要一个大电容器、为了减小电容器的尺寸、我必须使用尽可能大的电阻器值。 我不知道如何计算电阻器...

基本上、本指南介绍了如何计算电阻器、但我无法理解。 此外、我找不到 TPS62740的 EN 泄漏电流是多少。

指南内容:

有什么建议吗?

提前感谢

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我将在星期一就此事再次与你讨论。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Davor!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    5页的第8.5节中提到了 EN 引脚中的泄漏电流值 、该节在 TPS62740数据表中标记为"输入偏置电流"、可在 以下位置找到:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62740.pdf?&ts=1589804071008

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davor、感谢您的支持、

    您能否向我解释一下作者为什么选择1uA 的电阻器电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    选择流经电阻器的电流至少为泄漏电流的100倍的原因是、在计算启动延迟时、不考虑通过 EN 引脚的泄漏电流。 泄漏电流会缩短电容器的充电时间、但如果泄漏电流远小于流经电阻器的总电流、则充电时间中的误差可以忽略不计。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Davor!!