This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:PMID 调节输出

Guru**** 2390765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955751/bq25155-pmid-regulated-output

器件型号:BQ25155

大家好、

感谢你的帮助。

假设适配器是5V USB 端口、这三种状态的 PMID 输出电压是多少?

状态1 =存在5V 适配器电源
状态2 =无适配器、电池充满电至4.2V
状态3 =无适配器、3.0V 时电池为空

数据表显示默认情况下 PMID 输出为4.5V。 在电池电源和适配器电源供电运行时是否如此?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    状态1:PMID 将为4.5V

    状态2:PMID 将为电池电压、因此为4.2V

    状态3:器件默认 BUVLO 为3V、因此除非 BUVLO 被禁用或减少、否则 PMID 将关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢您的回答。

    如果我们忽略  BULVO 锁定、并且电池电压为3.4V。 PMID 输出是否为3.4V?


    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 PMID 是仅使用电池供电时的开关。 因此 PMID 将为3.4V。