This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:Vccx 最大电压和数据表第28页的原理图

Guru**** 2398315 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906619/lm5143-q1-vccx-max-voltage-and-schematic-on-page-28-of-data-sheet

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

你(们)好  

 

关于 VCCX 连接(最大6.5V)、如果查看 LM5143数据表的第28页、原理图中的 Vout 和 VCCX 之间存在连接、该连接看起来对上表中同一页上的所有配置都有效。  模式描述是否正确、 这也是监督、或者我是否误解了表

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    我想你说得对。

    VCCX-Vout 连接对所有配置有效、VOUT2高于6.5V

    模式连接对所有配置均有效。

    希望这对您有所帮助!

    如果您认为您的问题已得到解答、请关闭主题。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师