This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:充电/放电 FET 驱动器的输出放大器容量

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76940, BQ76930, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955834/bq76920-output-amp-capacity-for-charge-discharge-fet-driver

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQ76930BQ76200

Bq76920的充电/放电 FET 驱动器电流是多少?

我有兴趣使用此器件来替代利用 IXYS 9安培 MOSFET 驱动器为10个 IRLB3813PBF N 沟道 MOSFET 提供栅极开关的当前设计。

我需要使用驱动器、还是 Bq76920能够单独控制 MOSFET?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FJ、

    BQ76920是一款电池监控器 IC、可监控3-5节电池的电压并在触发任何保护(例如电池过压、欠压、过流、短路)时禁用 FET 的充电和放电。 它可能不适合用作 FET 驱动器、因为它会在检测到保护触发器时自动禁用 FET、并且需要将许多引脚连接到适当的电压以满足保护条件。  

    您是指 BQ76200吗? BQ76200专为 BQ769x0系列电池监控 器打造、可驱动高侧 FET (BQ76920、BQ76930、BQ76940)。 有些用户在非电池应用中单独使用它。 本文档展示了多种并行驱动多个 FET 的示例配置: https://www.ti.com/lit/an/slva729a/slva729a.pdf 

    TI 拥有完整系列的 FET 驱动器 IC、可通过以下链接查看这些 IC。 有一个不同的专家组支持这些产品(我在电池组中)。 如果您对这些其他 FET 驱动器器件有任何疑问、我建议您开始新的主题、以便您的问题提交给正确的专家。  

    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/overview.html 

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我将在  BMS 中使用 BQ76920来监控5节电池的电压。  我的问题是、CHR/DIS 驱动输出的电流是多少?

    FJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FJ、

    感谢您的澄清、我现在明白了。 BQ76920 FET 驱动输出具有5k 标称导通电阻。 根据开关速度规格、FET 导通时的输出电阻为~5k、这会将输出电流限制在大约12V/5k = 2.4mA。 这意味着该器件能够以中等电流驱动一个或两个 FET。 对于用于更大 FET 阵列的高电流 FET、可能需要外部驱动器 IC 或电路来充分切换 FET。 BQ76200与 BQ76920搭配使用可能会有所帮助。

    此致、

    Matt