This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702:Sch 审核

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955610/tlv702-sch-review

器件型号:TLV702

大家好、

您能为 TLV70233 SCH 的审查提供帮助吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    请确保使能引脚电压不会通过对1.8V 电压轨和3.8V 电压轨进行适当排序而超过 Vin 电压。  铁氧体磁珠 B2看起来像一个在低频时具有一些直流电阻的电感器。  请确保铁氧体磁珠与电容器的 Q 值阻尼。

    可以通过以下公式计算 LRC 电路的 Q:

    作为一般经验法则、您需要 Q < 2。

    其他一切对我来说都很好。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的回复。

    至于 1.8V 电压轨和3.8V 电压轨的正确定序、我有点困惑。

    通常首先输入电压为3.8V、然后启用 EN 引脚、对吗?

    由于 EN 引脚连接到1.8V、它将如何超过 Vin=3.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    原理图中未显示如何生成1.8V 和3.8V。 但从数据表中可以看出、EN 引脚电压不能超过 Vin。  因此、3.8V 需要在1.8V 之前首先上升。  只要事件发生序列、设计的这一部分就没问题。

    谢谢、

    斯蒂芬