This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:斜率补偿电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903260/tps54202-slope-compensation-voltage

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件:TPS54308

大家好、

我的客户想知道斜率补偿电压值和电流检测电阻值。

让我知道,代表价值也是可以接受的。

最棒的雷加斯

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    抱歉、我无法在此处披露内部参数。 了解斜率补偿值和电流 检测值的目的是什么? 对于客户的建模、仅拥有这两个数据是不够的。 我建议下载 Psipce 模型或使用 WEBENCH 模型来运行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    客户要求设计环路增益特性。

    我发现 E2E 上发布的 Webench 无法仿真波特图。

    由于输出为15V、因此不适用参考电路示例。

    此外、它们不希望尽可能进入 PFM 模式、因此在设计时必须考虑到控制。

    我们期待您提供相关信息。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    您可以通过 WEBENCH 模型获取15V 输出的参考电路。 基本来说、它会很好地工作。 TPS54202是一款 ECO 模式版本器件。 如果客户希望使其在 DCM 或 CCM 下工作、则输出侧应始终具有一些负载。 您还可以查看 TPS54308、这是一款 FPWM 器件。

    e2e.ti.com/.../WBDesign427.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我很晚才与您联系。

    我们已确认客户所需的行为。 您能得到一些建议吗?

    小于200mA 时、・μ A PFM 运行。

    5MHz 时为・μ A、需要抑制40mA 内的回波(@ IL = 200mA)

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    您可以尝试使用较低的电感来查看跳过点是否可能低至200mA。 但是、使用较低的电感意味着输出侧具有较大的纹波、这对您的第二个目标不利。

    无论如何、我建议您在这里使用像 TPS54308这样的 FPWM 器件。