This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:小输出电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954098/ucc28910-small-output-current

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件: UCC28C42

您好!

我的客户正在考虑使用 UCC28910、负载电流为40mA (最大值)。

在这种情况下、LP (最小值)太大、如下所示;

他们希望减小该电感。

应该放置虚拟负载吗?

或者、还有其他解决方案吗?

此致、

Kuramochi   

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko

    我已将您的请求转发给专家、请等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qu-San、您好!

    这是如何取得进展的?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该工具根据设计所需的最大开关频率、功率和能量计算 LP。   

    如果他们想要降低电感、请尝试以更高的开关频率运行设计。

    需要使用预载电阻器、以便设计在空载条件下保持稳定。  通常、2mA 的预加载就足够了。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike-San、

    感谢你的帮助。

    我们将 fsw (max)设置为受规格限制的105kHz、因此我们无法再按所附频率上升。

    e2e.ti.com/.../8865.SLUC503B_5F00_UCC28910--Design-Calculator.xlsx

    是否有任何解决方案可降低电感?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以选择以更高开关频率运行的固定频率反激式控制器、如 UCC28C42。  该器件将以高达1MHz 的频率运行。

    如果您确实决定使用 UCC28C42并有问题、  请将新线程重新发布到 e2e、以便相应的应用工程师可以为您提供帮助。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    感谢你的帮助。

    客户电路上的实际最大电流为40mA。

    但是、如果允许超过40mA 的电流、则可以降低电感。

    我的理解是否正确?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    V = LPM * di/dt

    如果您在相同的 dt 下具有固定的输入电压增大电流、则可以减小 LPM。

    不过、这是为更高的功率级别设计转换器。

    此致、