This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562219A:较低输出电压器件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562219A, TPS56428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906268/tps562219a-lower-vout-device

器件型号:TPS562219A
主题中讨论的其他器件: TPS56428

尊敬的团队:

当我的客户需要系统中的 EN 和 PG 时、我始终向他们推荐 TPS562219A。

但其中一种设计将需要0.75V/1A 输出。

因为 TPS562219A 无法在此低电压输出下运行。

不确定您是否会推荐 TPS56428、或者您有我不知道的更好的建议?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevon、

    您需要什么输入电压范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    12V 输入电压

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    新一代 TPS562219A 样片即将推出、可支持0.6V 输出。 也许我们可以离线检查您的客户计划。