主题中讨论的其他器件:TPS92692、 TPS92691
大家好、
我已经读出、当不需要 PWM 调光时:"当不需要调光时、将 DIM/PWM 引脚连接到 VCC 引脚"。 这是否意味着如果我将 DIM/PWM 引脚连接到 Vcc、它还将禁用模拟调光?
如果我不需要使用 PWM 调光、我是否仍然必须使用连接到 PDRV 的 P-FET 调光?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我已经读出、当不需要 PWM 调光时:"当不需要调光时、将 DIM/PWM 引脚连接到 VCC 引脚"。 这是否意味着如果我将 DIM/PWM 引脚连接到 Vcc、它还将禁用模拟调光?
如果我不需要使用 PWM 调光、我是否仍然必须使用连接到 PDRV 的 P-FET 调光?
此致
Daniel、您好!
将 DIM/PWM 上拉至 VCC 只会使 PWM 调光处于100%开启状态、不会影响模拟调光。 它们是两个独立的东西。 如果您不需要 PWM 调光、则可能不需要 P-FET、具体取决于 您的故障和保护 要求。 对于升压拓扑、如果输入电压高于输出 LED 电压或输出短路、则无法防止输出过流、因为我们使用该 P-FET 断开负载。
谢谢 Tuan
Daniel、您好!
我们的所有参考设计都使用 P-FET。 同样、P-FET 仅用于 PWM 调光和故障保护。 您可以获取 TPS92692的评估板、以帮助您进行设计。
https://www.ti.com/tool/TPS92692EVM-880?keyMatch=TPS92692&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN
谢谢 Tuan