This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692-Q1

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955477/tps92692-q1-tps92692-q1

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692TPS92691

大家好、

我已经读出、当不需要 PWM 调光时:"当不需要调光时、将 DIM/PWM 引脚连接到 VCC 引脚"。 这是否意味着如果我将 DIM/PWM 引脚连接到 Vcc、它还将禁用模拟调光?

如果我不需要使用 PWM 调光、我是否仍然必须使用连接到 PDRV 的 P-FET 调光?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    将 DIM/PWM 上拉至 VCC 只会使 PWM 调光处于100%开启状态、不会影响模拟调光。  它们是两个独立的东西。  如果您不需要 PWM 调光、则可能不需要 P-FET、具体取决于 您的故障和保护 要求。  对于升压拓扑、如果输入电压高于输出 LED 电压或输出短路、则无法防止输出过流、因为我们使用该 P-FET 断开负载。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何 没有 P-FET 和没有 PWM 的设计参考、只需对升压拓扑使用调光模拟调光?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们的所有参考设计都使用 P-FET。  同样、P-FET 仅用于 PWM 调光和故障保护。  您可以获取 TPS92692的评估板、以帮助您进行设计。

    https://www.ti.com/tool/TPS92692EVM-880?keyMatch=TPS92692&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    只需确保。 然后、我能否将 DIM/PWM 连接到 VCC 并移除 P-FET (因此我不会使用引脚 PDRV)、并且仍然可以使用模拟调光来调光 LED 电流?

    如果我不使用 P-FET、是否可以使 PDRV 悬空或需要将其连接到 GND?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、您可以将 DIM/PWM 连接到 VCC 并移除 P-FET、同时仍使用 IADJ 引脚进行模拟调光。  您可以将 PDRV 引脚悬空...请勿将此引脚接地。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    感谢您的回答。 最后、我将为 TPS 92691进行设计。 我想我仍然可以将 DIM/PWM 连接到 VCC、而我仍然可以使用 TPS92691的 IADJ 引脚进行模拟调光、这是对的吗? 我想 DDRV 我也可以保持打开状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    是的、您可以对 TPS92691执行相同的操作。

    谢谢 Tuan