This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:关于降低电感器噪声

Guru**** 2530370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903543/tps92515-q1-about-inductor-noise-reduction

器件型号:TPS92515-Q1

你(们)好 TI 团队。

询问电感器的噪声。("zzzzzzzzz")

电路配置如下。

即使​​C11、C12、C13和 C15的值增加、声音也不会降低。 
如果 R16的值变得非常大、则声音会变得更安静。 
问题是什么? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我猜您正在进行 PWM 调光?  PWM 调光时、电感器和电容器的噪声很常见。  由于开关频率高于可闻范围、因此它也可能从正常运行中发生、尽管这种情况并不常见。

    通过增加 R16、您可以降低平均电流、并可能降低进入 DCM 的电流。

    您可以尝试使用其他电感器或将导致噪声的频率移动到其他值。 另外、请尝试拆下电感器并使用极短的导线将其焊接到焊盘上、以查看其是否发生变化。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不提供所需的信息并尝试推荐、我无能为力。  您是否尝试过任何其他电感器?  您是否进行 PWM 调光?

    此致、