This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BQ24295RGER

Guru**** 1131960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ24296
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903992/bq24295-bq24295rger

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ24296

我们使用 BQ24295RGER 为我们的应用设计了电池充电器电路。  请在封装中找到相同的原理图... 我们正在尝试在独立模式下运行相同的操作... 现在充电电流似乎非常低... 您能不能建议我们如何设置充电器 IC、以便在独立模式下实现最大充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/878463 了解 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、 并访问 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/875388 了解 BQ2419X/2429x 常见问题解答。 BQ24295与 BQ24296类似。

    2.如果不使用 I2C 通信、建议将 D+/D-引脚短接在一起以实现3A 输入电流限制。  实际输入电流限值是 ILIM 引脚和 I2C REG00[2:0]设置的下限值。 ILIM 引脚上编程的最小输入电流为500mA。

    请 参阅 常见问题解答2和3、并检查它们是否适用。

    通过 I2C 读取寄存器值将更容易调试。 如果不使用 I2C、请检查 STAT 和/或 INT 是否 指示任何故障并 从此处进行调试。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    即使 D-/D+短路、我也没有得到3A 的电流限制。。 对于1A 电流设置、我应该怎么做...

    谢谢、

    Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amol、

    完成初始输入电流限制检测后、主机可以通过 I2C 将输入电流限制修改为所需的输入电流限制。

     

    谢谢、

    宁。