This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:不了解 REG09值

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906393/bq24193-do-not-understand-reg09-values

器件型号:BQ24193

您好!

我们目前在 RT 中发现充电问题、至少在某些装置中是如此。 调查我们阅读 REG09的原因。 通常、对于这些单元、我们会看到 REG09 = 0x95或0x85表示第一次读取、然后是0x05表示重复读取。 我的理解是、这意味着充电器将电池视为"冷"、进而意味着默认 TS 电阻器值(我们正在使用该值)下的温度小于0°C。 测量电池 TS 端子处的 NTC 电阻时、我得到9.6kOhm、因此它似乎报告 RT、而冷电压会高得多。

问题1:您对0x05的解释是否不同?

为了理解这一结果、我询问了一位同事、他在他的单位看到了什么、以此作为参考。 他看到的是0x37、数据表中甚至没有定义该值。

问题2:0x37是否意味着什么?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、REG09=05表示 TS 为冷态。

    REG37指示 REG09[5:4]=11、即充电安全计时器过期。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是补充一点、我们发现了这种奇怪行为的原因。 事实证明、最后这是非常微不足道的 REG09报告冷(0x85)、因为电池连接器损坏、在某些情况下无法与电池 NTC 良好连接。 因此、TS 引脚上的分压器将 NTC 视为开路、从而产生~4.5V 的电压、从而转换为低温范围。