This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:MON1和 MON2上的最大电压

Guru**** 2523800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953833/tps61391-maximum-voltage-on-mon1-and-mon2

器件型号:TPS61391

您好!

第7.3.3节. 表示 MON1/MON2引脚上的最大电压。

绝对最大值部分表示这些引脚的最大电压为6V。

请在此澄清一下吗?   2.5V 是否是器件的限制?   或者、我们是否必须从外部防止该节点处的电压超过2.5V?

Don  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    MON1和 MON2上的最大电压将被钳制在2.5V。  6V 是其最大绝对值、这意味着如果外部增加的电压高于6V、则该引脚将损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Helen、

     

    一些后续问题:

     

    给定:

    -         RMON1 = 8.2kOhm

             - IAPD = 1mA

    -         IMON1 = 8.2K x 1mA x 4/5 = 6.56V

     

    如果 MON1和 MON2被钳位在2.5V、那么来自 MON1的800uA 电流将被分成2个部分:

    第         1部分~= 305uA

    -         第2部分~= 495uA

     

    这是否意味着额外的495uA 通过芯片中的内部结构分流?   如果是,内部芯片结构中可以分流的最大电流是多少?

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    额外的电流将流入钳位电路。 需要根据最大输出电流选择连接到 MON1和 MON2的电阻。

    请查看应用手册:SLVAEH5以获取参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Helen、

    钳位电路可吸收的最大电流是多少?

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    您无需为此担心。 即使 RMON 非常大、钳位电路也能正常工作。 它可以吸收 大电流。

    实际上、IAPD 本身的最大电流仅为5mA。 因此、流经钳位电路的电流最大值仅约为5mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    1. 您建议5mA 是通过 APD 的最大电流。   然而、我在 EC 表中的任何位置都看不到该图、更是如此、e2e 上的其他线程表明升压转换器能够提供大于15mA 的电流(根据输入电压、高达20mA)

    2. 由于 TPS61391能够提供高达20mA 的拉电流、我们是否可以安全地假设钳位电路可以灌入大于10mA 的电流?

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查看我的以下回复:

    1. 您建议5mA 是通过 APD 的最大电流。   然而、我在 EC 表中的任何位置都看不到该图、更是如此、e2e 上的其他线程表明升压转换器能够提供大于15mA 的电流(根据输入电压高达20mA) 、--> Helen: 5mA 是 APD 电流、15mA 是升压输出电流、它们是完全不同的概念。 APD 电流通过 ISHORT 引脚提供短路保护。  
    2. 由于 TPS61391 能够提供高达20mA 的拉电流、我们是否可以安全地假设钳位电路可以灌入大于10mA 的电流?  -->海伦:请检查我的上述回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我们已通过电子邮件进行沟通、请关闭此帖子、谢谢!