This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:适用于13节电池应用的 bq76940

Guru**** 2532540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906610/bq76940-bq76940-for-13s-application

器件型号:BQ76940

尊敬的团队:

当客户将 BQ76940从15S 更改为13S 时、他们 直接将 C8与 C9连接、C11与 C12连接、因此他们希望由于电压变为0而取消这两个引脚 C9和 C12的 UVLO 设置。 你有什么建议吗?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    有关减少电池节数的信息、请参阅 BQ76940数据表第11.1.1节。  https://www.ti.com/document-viewer/BQ76940/datasheet/configuring-alternative-cell-counts-slusbk24812#SLUSBK24812 对于13节电池、建议将 VC13短接至 VC14、将 VC8短接至 VC9。  电池12短接可以正常工作、但不建议这样做。

    当电池短路时、如果转换的电压低于 UVMINQUAL  、则不会检测到电池为欠压、请参阅10.3.1.2.1 www.ti.com/.../integrated-hardware-protections-slusbk24522  短接电池无 UVLO。  如果存在剩余计数、则将其添加到电池电压寄存器计算中。