This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T210W:断续模式

Guru**** 2648565 points

Other Parts Discussed in Thread: PTH08T210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953705/pth08t210w-hiccup-mode

器件型号:PTH08T210W

在我的电路中、输出似乎进入间断模式。

输入略有变化、但我不知道它为什么会进入间断模式。

几乎没有输出负载(300欧姆)、也没有实际过流。 是否有类似的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    该部件不应无故进入断续模式。 您能否分享更多详细信息、或许还有原理图和示波器波形?

    如果您不想在此处发帖、请通过电子邮件发送至 BSR-mvhc-support _at_ TI.com、主题与此主题相同("PTH08T210W:断续模式")。

    谢谢、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注 Kris 先生

    我连接原理图和示波器波形。

    CH1为12V 输入、CH2为3V3输出。

    即使您将300欧姆的负载电阻或无负载连接到3V3信号、情况也是如此。

    在实验中、当直流/直流转换器的输入电压从24V 逐渐降低到20V 时、会出现这种现象、此时12V 是稳定的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的分享。

    要确认、在将上游24V 电源降低至12V 电源之前、PTH08T210W 输出稳定而无问题、并且只有当您逐渐将上游输入从24V 降低至20V 时、才会发生此断续模式?

    您能否捕获相同的波形、但也包括上游24V 输入以及 INH/UVLO 引脚上的电压? 另请向 Ch1 12V 输入添加12V 失调电压并放大、以便更容易查看模块输入电源轨上是否存在干扰。

    此外、您的设计中的最小建议输入和输出电容(如 数据表第12页中所述、470uF 最小输入和470uF 最小输出)似乎也低于建议的最小输入和输出电容。 最好将其他大容量电容器焊接到输入和输出端(其中 C54和 C55位于此处)、并查看行为是否发生变化。 我确实看到在二极管控制器后面有额外的输出电容、但二极管控制器和感应电阻器串联在一起将它们与 PTH08T210W 输出隔离。

    此外、最后的 SENSE+/-线路在哪里? 我看不到它们在代码段中的终止位置。 代码段右侧是否有其他电路?

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INH/UVLO 由电路板外另一电路板上的 MCU 控制、工作正常。

      12V 电压下降不会太多。

    隔离式直流/直流转换器中会产生12V 电压。

    如果电路中的 Sys_28V 大于24V、则没有问题。 如果此功率降至24V 以下、则12V 输出良好、但 PTH08工作异常。

    电容是在各种容量(47~2000uF)下进行测试的、但结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    最后的 SENSE+/-线路在哪里? 我看不到它们在代码段中的终止位置。 代码段右侧是否有其他电路?

    VIN 和 INH/UVLO 看起来稳定、因此我怀疑 SENSE+/-可能会使 OV 或 UV 跳闸。 在此事件期间、您能否在 VOUT 首次下降时通过放大 x 轴来探测 SENSE+?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 Kris 先生!
    SENSE+、SENSE-信号取自背板。 几乎没有压降。

    但是、当我将电路中的 RTT (R69)设置为10K 欧姆时、问题就迎刃而解。

    非常感谢您的帮助。

    注意事项。