This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV741P:用于 TLV741P 不同输出的 UVLO

Guru**** 2509065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955327/tlv741p-uvlo-for-different-outputs-of-tlv741p

器件型号:TLV741P

 你好。

我想使用 TLV74133、对 UVLO 电平有一个问题。
我是不是、UVLO 电平对于 TLV741的不同输出是通用的、它是1.4V? 例如、对于 LDO TLV74133和 TLV74118、该电平是1.4V? 这对我来说非常重要、因为我希望在低至2.0V 的压降工作模式下和在正常工作模式下使用 TLV74133。 在数据表中、我找不到有关它的明确说明。


此致、
Gaidashyov Sergei。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaidashyov、

    带隙基准通常为1.2V。  1.4V 可能是超过 UVLO 阈值以打开器件所需的最小电压。  您可以使用低至2V 的 TLV74133、如图26所示。  尽管图26使用不同的内部电阻分压器网络来实现不同的输出电压、但如果在压降下运行、TLV74133的输出电压仍为2V。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    非常感谢您的回答。

    此致、

    Gaidashyov Sergei。