This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV-Q1:TPS92515HV-Q1

Guru**** 2503085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955331/tps92515hv-q1-tps92515hv-q1

器件型号:TPS92515HV-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515

您好!

我 的设计中使用的是 TPS92515HVQDGQRQ1。 这些是必需的参数。

Vin = 12V

VOUT = 9.3V (3个 LED 串联、每个为3.1正向电压)

Iout= 1A

我已经使用 TPS92515HVQDGQRQ1实现了该电路、但无法实现所需的输出。 我注意到的一点是、输出平均电压(在输出电容器上测量)为5V、我可以测量的开关频率为21Hz。  

我已附上设计的快照。 如果我对如何提高开关频率有任何建议、这将会很有帮助。

目前、我已将 PWM1连接到 VCC、并通过禁用负载开关(TPS22810TDBVRQ1)来隔离负载。

此致、

Muhammed Shajih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果图像不可见、请参阅此附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图看起来不错。

    您是否确定输出端 VSW 为5V、如果是、它应该在运行。  您能否获得 VSW、SW、Coff 和 Vin 的示波器图片?

    您可能必须移除 U4、因为它由 VSW 供电。  TPS92515不是电压输出、而是电流输出。  它还用于驱动 LED 负载、如果在低电压下有任何其他负载、输出可能不足以启动、尤其是 C8为22uF 时。  最大关断时间通常为230us、这看起来大约为4.4KHz 开关。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    下面是波形。

    通道1:12V

    CH2:U1的 SW

    通道3:VSW

    CH4:根据我的原理图计算的 U1的 COFF。

    在 Coff 处、我没有获得任何信号。

    此致、

    Muhammed Shajih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电压将达到与输入电压相同的电平。  未达到峰值电流阈值意味着 MOSFET 只是开启并保持开启状态。  经过一段时间后、启动电容器将放电并需要刷新。  需要通过 TPS92515中的电流阱将开关节点拉至接地。  这需要时间、因为它必须对输出电容器放电。  您似乎没有连接负载。  尝试向您的 LED 灯串施加实验电源电压、然后缓慢地将其打开、以查看其连接是否正确。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    实际上、我已通过禁用负载开关(U4)来隔离负载。 我可以启用负载开关、还是需要完全消除负载开关并直接连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要有负载。  我不知道负载开关在电路中会做什么、因此我会尝试将其移除并直接连接 LED。  一旦工作正常、您可以尝试其他配置以查看它们是否正常工作。  您还可以尝试保持负载开关连接、并像以前一样观察波形。  TPS92515需要能够向电压低于输入电压的负载提供电流。  它还需要输出能够超过1.0V、以便关断时间正常工作。  如果无法添加第二个角色以解决启动问题、则可以使用该方法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    非常感谢。 连接负载时、它可以正常工作。