This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22005:并行使用

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ22005, TPSM84824, LMZ31710, LMZ31520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905489/lmz22005-parallel-usage

器件型号:LMZ22005
主题中讨论的其他器件: TPSM84824LMZ31710LMZ31520

你好!

LMZ22005是否可以在并联模式下使用以获得更大的电流容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ser、

    LMZ22005没有任何电流共享电路、可帮助确保模块均匀共享负载电流。 我们还有其他更适合的模块。 您的整体输入和输出电压和电流要求是什么?

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kris!

    我们有两种不同的输出电压+1.1V 和+3.3V、每个电压上的电流负载约为7A。 输入电压为+5V。 这将是很好的、该解决方案的组件周围最少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ser、

    查看 此处列出的器件。 TPSM84824非常适合您的要求、而且比 LMZ22005小得多。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    还有其他 问题: TPSM84824在制造和环境保护 方面是否更加复杂(例如湿度)? 它 基本上是一个具有分立式组件的 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ser、

    TPSM84824仍与 LMZ31520和 LMZ31710等我们的一些超模压模块达到相同或相似的 MSL (湿敏等级)等级、甚至允许比上述其他器件更高的峰值回流温度。

    在电源模块的制造/焊接注意事项方面、请查看 此主题的应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    还有一件事:如果我想在这种模块上应用某种散热器以实现更好的散热性能、可以将其应用在电感之上吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SER、

    在电感器上应用散热器应该是可以的。 请注意、不要将电感器两侧的引线与散热器接触。 您的设计条件是什么、因此您预计需要散热器?

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris、

    环境温度可~50-60摄氏度。 散热器更适合"以防万一"、以实现更好的热性能。 将在设计期间计算所提供系统的电流消耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。 感谢您提供相关信息。