This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:禁用升压时进入输入状态

Guru**** 2762165 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954912/bq25606-input-state-if-boost-is-disabled

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:BQ25616

你好

我想知道当升压模式被禁用(无 OTG)时、RBFET 会发生什么情况。
我想将 bq25606 (或 bq25616)与4.2V (充电电压)电池配合使用。

它由降压转换器供电(从24V 到4.5V)、因此当电源断开时、BQ25606的输入仍会连接到降压电路。
我想知道、如果我禁用升压操作、RBFET 会发生什么情况。 BQ25606的输入是否断开且 RBFET 处于阻断状态? 如果是、在该状态下、RBFET 从输出泄漏到输入的量是多少?

谢谢

Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimo、

    RBFET 应接通。 强烈建议 通过测试 器件 EVM 来熟悉器件操作。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将对其进行测试、但我必须知道当禁用升压时、电池是否连接到 VBUS、并且 VBUS 上没有连接外部电源。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果仅电池且未启用 OTG 模式、则 VBUS 应为0V。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    这应该写入数据表、因为我认为这很重要。 如果 OTG 未启用、我认为 RBFET 会阻止反向电流、但我想在尝试之前先确定。

    m