This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-HT:TPS40210是否可以用作反激式控制器?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955617/tps40210-ht-can-tps40210-used-as-a-fly-back-controller

器件型号:TPS40210-HT

大家好、我需要 在工作温度超过200°C 的恶劣环境中提供井下能量。 能否使用 TPS40210-HT 构建反激式直流/直流转换器?  以及如何计算反馈参数?

直流/直流规格如下:

输入:36~48VDC 偏侧

输出:±6V 直流 0.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user1245548、

    是的、TPS40210-HT 可用作反激式转换器的控制器。

    您可以使用功率级设计器应用进行计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Brigitte。

       感谢您的建议! 我计划构建一个原型。

    此致!

               Lionel