This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:将 DRAINn 连接到 GND

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906380/tps23880-connecting-drainn-to-gnd

器件型号:TPS23880

大家好、

我的客户担心数据表中的措辞"如果未使用端口 n、则可以将 DRAINn 悬空或连接到 GND。"

这是否意味着您必须将输出与任何负载保持断开连接?

VPWR 和 GND 之间还有一个~100k 的内部电阻器。 未使用端口的泄漏电流是否为~500uA?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的。 如果您将漏极引脚接地、则会出现功率损耗。 因此、如果不使用该通道、最好将漏极引脚保持断开状态。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一分钱、

    感谢您提供这些信息。 但我的问题的其余部分仍需要答案。 将漏极连接到 GND 似乎 会在功率损耗之外造成灾难性后果。 请参阅我随此主题帖提交而附的注释。 如果有人插入非 POE PD、PD 将承受完整的 PS 电压并损坏下游电路。 请帮助解决此问题/了解当前情况。 数据表显示您可以连接到 GND、这在本示例中很危险。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    如果未使用该端口、则 PSE 端口与 RJ45之间没有连接。 如果只使用数据连接将非 PoE PD 连接到端口、为什么很重要? 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Penny!