This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:主 IC 在运行交错 PFC 时持续熔断(UCC28064EVM-004)

Guru**** 2533290 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064EVM-004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906675/ucc28064a-main-ic-keeps-blowing-when-operating-the-interleaved-pfc-ucc28064evm-004

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:UCC28064EVM-004

您好!  

我们正在使用 UCC28064EVM-004进行实验、并将2个交错扼流圈更改为电感193-228uH 和匝数比53:1。 最大 RMS 输入电压为140V、我们将 R15更改为200k。 主 IC 不断熔断、我们无法理解为什么?

谢谢、  

Abigail  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们首先澄清一下:更改之前的 EVM 不会出现烧断问题、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只有在您进行更改后电路板才会损坏、从逻辑上讲、您需要跟踪您的更改。 您的新扼流电流额定值是否正确? 在您的扼流圈变化过程中、可能会受到任何影响、例如焊接短路等? 您的扼流圈变化是否需要其他东西进行更改?

    您是否可以将阻气门改回原稿、以查看是否仍然有喷气或喷气? 这可以帮助您确定吹气是发生扼流圈变化还是由您的变化意外触及的其他区域导致吹气。