This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:3.3V 固定输出选项的可调节/GND 引脚

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955716/tlv1117-adj-gnd-pin-for-3-3v-fixed-output-option

器件型号:TLV1117

 

大家好

我也计划使用 TLV1117-33IDCYRG3稳压器将12V 转换为3.3V 固定输出。 我的理解 是、在固定输出选项部分、ADJ/GND 引脚应连接至 GND (接地)。

如果我错了、请纠正我的问题。

      

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHR007、  

    我们无法看到您尝试显示的图片、如果需要、请使用帖子上方的工具箱重新上传图片、而不是粘贴。  

    要回答您的问题、对于复用 TLV1117、是的、这里的 ADJ/GND 将仅为 GND、应接地。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的快速响应。

    此致