This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942可用性

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906728/bq76942-bq76942-availability

器件型号:BQ76942

您好!

对于新设计、我们希望开始使用 bq76942、但我仍然看到器件处于预览阶段:

此产品为原型/实验产品、尚未上市。
测试和最终流程可能不完整。
本产品可能会进一步变更或停产。

您是否知道它在活动状态下何时可用?

提前感谢

Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Pietro、
    计划于20年第4季度初 RTM BQ76942。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢快速响应。

    根据此计划,使用预览版器件开始设计和测试原型是否安全?
    如果我们已提交原型并从您的一方发布了新的固件,最终是否有可能升级设备固件?

    此致

    Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您光临 Pietro。
    我们目前有许多客户正在使用该器件进行开发。 当然、随着我们接近 RTM、他们将切换到更强大的器件版本。 您似乎具有我们基于闪存的监测计的相关经验、但您必须切换到新版本的器件才能投入生产(即客户无需更改固件、需要新的 IC)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、注意。

    此致
    Pietro