This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:使用5V 输入时、它可以输出+15V、但可以#39;t 输出-15V?

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955207/tps65131-with-5v-input-it-can-output-15v-but-can-t-output--15v

器件型号:TPS65131

使用5V 输入时、它可以输出+15V、但无法输出-15V? 输入3.3V、应用可以输出+15V 和-15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    您可以发送设计原理图吗? 我不明白为什么它不适用于5V 输入电源、但我将查看您的原理图以查看我是否可以找到一些东西。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的回复。 我介绍了有关 TPS65131的问题、并将 PCB、原理图发送到您的电子邮件。 再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    由于您向我发送了包含原理图的电子邮件、我将关闭此主题、 并在明天通过电子邮件向您提供回复。

    此致、

    辽卡特