This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:SEL 引脚上的上拉或下拉?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955821/tps63900-pull-up-or-pull-down-on-sel-pin

器件型号:TPS63900

你好。 我想知道 SEL 引脚上是否有任何上拉/下拉电阻。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacques:

    您可以使用10K-100K。 (进入 SEL 的电流最大值仅为10nA)